欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

RoHS指令是什么?(修改RoHS指令特集)

  • 2021.09.28 16:54:09
  • 米思米
  • 2723

“这个装置与生产设备在RoHS2对象范围内?还是在对象范围?”如无法立即回答,需要检查!

ž RoHS指令是什么?

ž 修正RoHS指令是什么?

ž 参考信息:各国RoHS的动向 / RoHS2相关连接

 

RoHS指令是什么?

限制有害物质用于电气电子机器的欧洲法规

RoHS(电气电子机器包含的特定有害物质的使用限制相关欧州议会与理事会指令)以保护人体健康与达成报废电气电子机器能够在环境中健全再生为目的,于2003年2月公布,2006年7月开始施行。取Restriction of Hazardous Substances首字母,称为RoHS指令。因其作为欧州法规,法律上来说以在EU内上市(placed on the market)的产品为对象。

下述将此时拟定的RoHS指令称为RoHS1。

RoHS1的禁止有害物质包括6个种类。

物质名称

最大允许值(%)

最大允许值(ppm)

铅(Pb)

0.1

1,000

水银(Hg)

0.1

1,000

镉(Cd)

0.01

100

六价铬(Cr6+)

0.1

1,000

多溴联苯(PBB)

0.1

1,000

多溴苯醚(PBDE)

0.1

1,000

对于RoHS1的适用期间,在这个10个范畴类型内,除去范畴8的医疗器械与范畴9的监视控制器械,
范畴1~7与10是RoHS1的规制对象。

No.

项目

1

大型家庭用电气产品

冰箱・洗衣机

2

小型家庭用电气产品

电动吸尘器・钟表

3

IT及远距离通信机器

电脑・手机

4

民生用机器

收音机・电视机・扩音机

5

照明装置

荧光灯・高圧钠灯

6

电动工具

钻孔机・车床(生产用带锯型除外)

7

玩具

列车・汽车玩具・图像游戏机

10

自动贩卖机

普通自动贩卖机・ATM

RoHS指令是什么?(修改RoHS指令特集)

在RoHS1中,对象产品仅限于上述8种范畴的产品,
普通生产设备,从法律上来说,属于对象范围外。
但,许多企业都在自主开展RoHS应对策略。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities